结果:找到"阵列 命令控制",相关内容472条
  • LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
  • 当打开PC缓存功能后,软件将采用先进先出的原则排队对示波器采集的每一帧数据,进行帧缓存。当发现屏幕中有感兴趣的波形掠过时,鼠标点击软件的(暂停)按钮,可以选择回看某一帧的波形。一帧数据的量是当前用户选择时基档位缓冲区总数据大小。不同时基档位缓冲区大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件上打开位置会稍有不同。不过都可以在如下箭头位置勾选打开。也可以在示波器的功能导览里找到如下所示的设置区域,我们可以通道选择1处的“保存与回放”,打开2处的设置页面,勾选PC缓存功能,和我们直接在波形显示区3处勾选PC缓存功能是一样的。PC缓存帧数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO示波器 动作编程功能 (批处理) 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-14 14:46:00
  • ​LOTO示波器动作编程功能(命令批处理)
  • 动作编程功能是为了方便客户根据自己的应用场景,做到一个按键就连续做多个示波器操作,从而降低了对操作人员的技术要求,做到傻瓜式操作。之前LOTO有个类似的功能,是把示波器的基础设置根据不同的测试场景存成不同的设置文件,需要时可以选择合适的场景设置导入进来这个设置文件。它和动作编程(命令批处理)的区别是,设置文件是静态的,而动作编程时动态的。也就是说设置文件只能在导入这个设置的时刻,将所需要的设置实施一次;而动作编程可以让用户编辑按顺序逐步执行哪一个具体的功能操作,几乎可以代替人手点击操作的一系列动作序列。如下图所示,动作编程功能属于LOTO示波器的非标功能,从非标功能按键弹出的功能导览窗口中选...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO示波器 动作编程功能 (批处理) 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-11 16:01:00
  • 立创EDA专业版无法使用阵列对象功能
  • 请问为什么我的专业版eda无法使用阵列对象功能,无论是什么对象都不行,包括元件、过孔等。尝试重启软件、重启电脑都不行。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 对象 无法使用 发帖人:GALENPSC 发帖时间:2023-03-25 23:05:00
  • 关于PCB换层命令“*”
  • 个人使用中发现PCB换层的命令,一点都不好用,数字键的*键在键盘的右手,而大多数的快捷键的操作都在左手。如果要去换个层的话,要用右手去按,但是右手会一直握着鼠标的,怎样去按这个*键?个人使用的习惯上,我是会去更换这个快捷键的。一般会换成左上角的·按键。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-03-03 10:45:00
  • PCB编辑中,可以复制整块线路,进行阵列吗?
  • 例如有多个重复的模块,我layout好其中一块后,将其中的线路,以某一个端子或者主芯片为基准去复制,然后粘贴到其它端子或者主芯片上,再将其它阻容摆放的时候就更加简单了,这是AD里面的基本操作。不知道LCEDA有没有这个功能,我直接测试,没有成功,原来的线路,不会按照新吸附的焊盘自动更改网络。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ,复线路 发帖人:zeroXone 发帖时间:2021-10-22 12:06:00
  • 封装制作
  • 专业版制作封装时焊盘不能通过输入长宽制作放置焊盘没有阵列放置必须手动一个一个放置
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:LekangFan 发帖时间:2021-04-26 09:35:00
  • 阵列波导光栅(AWG)的工作原理
  • AWG是ArrayedWaveguideGrating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目多、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅前面存在一个小圆,其半径r是大圆的一半,这个小圆称为罗兰圆。凹面光栅兼有传统光栅和透镜两种功能,从罗兰圆上任意一点P1发出的光束,经凹面光栅衍射之后,必定聚焦在罗兰圆上另一点P2。衍射角θ与入射角α之间满足...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 波导光栅 发帖人:hycsystem 发帖时间:2019-12-27 13:35:00
  • 嘉立创不能做阻抗控制么??用阻抗神器算出来的线宽快100mil
  • 1.6mm的双层板,蓝牙天线部分需要做50欧姆的阻抗,看了下JLC的阻抗控制神器只能算52欧姆的,线宽要100mil。。。。不知道能不能做阻抗控制啊?大家双层板做的2.4G天线的时候线宽线距都是怎么确定的呢??
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 发帖人:逆流的鱼 发帖时间:2019-04-21 10:01:00
  • 求:编写LED灯变幻造型的教程
  • 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 灯光 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: